This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:可驱动高达500W 的 PFC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28064A, UCC28019A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784980/ucc28056-can-drive-pfc-up-to-500w

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28064AUCC28019AUCC28180

尊敬的先生:

我们正在设计输出功率高达500瓦的 PFC。   此部件是否适合使用?

如果不合适,您能建议更多合适的器件吗? 谢谢你。  

BR、

CCφ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CCφ、

    感谢您关注 TI PFC 控制器。

    UCC28056器件是一款转换模式(TM)控制器、最适合75W 至300W 的输出功率范围、尽管它可以扩展至500W。 在更高的功率下、单相 PFC 的峰值电流变得非常高、并且 MOSFET、二极管、电感器和输出电容器上存在很大的应力。 可以这样做、但实际可行程度较低。

    对于该范围内的500W 功率和功率水平、UCC28064A 等交错式 TM 控制器更合适、方法是将功率分解为2个交错通道、从而显著降低流入输出电容器的峰值电流和纹波电流。

    如果您希望采用单通道(单相)方法、则需要考虑一些连续导通模式(CCM) 8引脚控制器:UCC28019A (欠压时为65kHz 固定值)、UCC28180 (可编程频率)以及具有更多引脚和扩展可编程性的旧技术器件。

    此致、
    Ulrich