This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87331Q3D:我想知道 CSD87331Q3D 的 MTBF,谢谢

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87331Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784962/csd87331q3d-i-want-to-know-the-mtbf-for-csd87331q3d-thanks

器件型号:CSD87331Q3D

我想 知道 CSD87331Q3D 的 MTBF,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    感谢您推广 TI FET。 您请求的信息如下:

    使用55°C 的工作温度、60%的置信度、活化能0.7eV…
    时基故障= 1.9
    MTBF = 5.37E+08