This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:建议将 MOS 用于 TPS53622

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784107/tps53622-recommend-mos-for-tps53622

器件型号:TPS53622

尊敬的 TI:
   我的客户计划将 TPS53622用于 Intel C3000、 您能不能帮助推荐用于 TPS53622的 MOS、 要求电流为10A 和15A。

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您可以根据系统板的散热条件使用 CSD95492/5/6。

    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chasel:
    谢谢!

    此致!
    Eric