This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:LiFePO4电池的二级保护

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784611/bq2962-2nd-level-protection-for-lifepo4-batteries

器件型号:BQ2962
主题中讨论的其他器件: BQ77905

您好!

TI 是否为 LiFePO4电池提供二级保护?

 类似 BQ2962的器件、但具有适用于此类电池的过压值。

谢谢、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkadi、

    一种选择是 BQ77905、其版本可能满足您所需的电压电平。 BQ2962还能够提供这些级别、但需要配置和发布新的器件型号。 这将根据业务案例来决定。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    Bq77905 -虽然在数据表中它的说明 THR 过压为3-4.575V、但我看不到您如何将其配置为3V。
    在表2中、我看不到3.8V 的 OV 的 p/n。
    我是否错过了什么?

    此致、
    Arkadi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkadi、
    bq77905可在工厂编程、也就是说、如果机会在财务上合理(业务案例坚实)、TI 可以从技术上使用3.8V 的 OVP 创建一个新器件。
    BTW bq7790508的 OVP 为3.9V。