This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:高输出电压设计检查

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28600, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785038/ucc28740-high-vout-design-check

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28600LM5023

您好、先生、

我是否可以从您那里了解到 UCC28740是否支持以下规格?

输入电压120~600V /输出电压400V 0.1A

如果没有、您能建议 TI 解决方案能够支持此设计规范吗?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、

    根据这一相当有限的要求,暂定回答是肯定的。
    您能否澄清输入电压 Vin 是交流还是直流?

    如果是直流、那么 UCC28740可以轻松支持该规格、因为 HV 输入额定电压为700Vdc、输入范围为600/120 = 5至1。
    与谷值中375V 峰值至70V 的典型整流交流大容量电压范围相比、该范围为375/70 = 5.36至1。
    因此、性能应该相似、只需调节到更高的电压。

    如果是交流电、则 UCC28740仍可进行调整以正常工作、但输入范围将会大得多、因为仍会有较低的电压谷值扩展到较高的电压峰值。 占空比变化将非常大、高压线路的效率将会低得多。
    此外、必须使用宽范围电表参考设计中使用的钳位来保护 HV 输入免受700V 以上电压的影响。
    适用于宽范围交流输入的替代控制器可能是 UCC280x 或 UCC2813-x 系列控制器之一、也可能是 UCC28600或 LM5023。

    在输出电压较高的情况下、我建议添加次级侧低压辅助绕组以偏置并联稳压器和光耦合器电路、以避免直接从400V 输出偏置时产生过度损耗。

    此致、
    Ulrich