This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:WDI 脉冲、无法复位

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820771/tps3824-wdi-pulse-and-can-not-reset

器件型号:TPS3824

大家好、

我们将 TPS3824应用于我们的设计。
我对它的工作原理有一些疑问。

 1.上电序列时 WDI 信号有效、/RESET 仍为"低电平"输出。

 2./TD 后复位变为"高电平"。
 
 3.3V 脉冲(240msec)出现在 Sequence / RESET 的2.7V (2sec)输出中。

 4./RESET 在脉冲之后变为"低电平"。

 5./即使 WDI 信号被置为有效、复位始终为低电平。

问题1:WDI 引脚是否处于3.3V 脉冲高阻抗状态?

问题2:为什么在 WDI 断言时/RESET 不变为高电平?

此致、
Otsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otsuka-San、

    我将要求您对您的观点进行一些澄清。 在#3处、您提到/reset 的输出会出现3.3V 脉冲。 我很困惑您的意思。 您是否说您的 Vdd 应该为3.3V、但它会降至2.7V 并瞬间变为3.3V?

    此外、您是否有"脉冲"的示波器截图? 我通常会混淆您对脉冲的含义。

    对于您的问题、您的 WDI 需要具有高阻抗以防止错误复位。 您还需要在看门狗超时周期内提供上升沿或下降沿、以确保您的系统不会导致复位。 对于问题2、如果 WDI 上提供了上升沿或下降沿并且 TD 已过期、则假设您的 Vdd 在 Vth 以上仍然保持稳定、则复位应变为高电平。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav

    我很抱歉让你感到困惑。

    下面是该操作的示波器截图。

    此致、

    Otsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otsuka-San、

    很抱歉耽误您的时间、但可以重复一下、WDI 是高阻抗的、或者应该在您的设计中。 此外、您的复位应该在延时时间之后恢复、我不确定该时间是否超出范围。 如果没有出现这种情况、您是否有原理图? 这可能是您的应用中的锁存问题。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav

    以下是电路的一部分。


    在 之前的示波器屏幕截图中、复位信号为低电平、但其他一些器件保持高电平。
    一些在进入低电平大约200ms 后返回到高电平。
    但是、在变为低电平后、在大约200ms 内未返回的那些电压会在此后保持低电平。
    如果即使 WDI 变为低电平仍有移动、复位是否会变为高电平?
    如果是、可以将什么视为锁存器的原因?

    此致、

    Otsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav


    它是一个已消失的电路。

    此致、

    Otsuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otsuka-San、

    我将在下周之前在实验室中对此进行测试、希望得到答案并将其关闭。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Otsuka-San、

    我相信我们正在与您和 Onawa-San 一起离线处理这个问题。 让我们关闭它。

    谢谢、

    Abhinav。