请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 您好!
我想知道 LM5069的功率限制功能与 LT4256-1CS8相同。
我对 LM5069的理解是、SENSE 和 VIN 之间的电压会检查电流情况、器件会控制栅极电压、具体取决于电压。 一旦发生过流情况、栅极电压将被减少以实现外部 FET 的功率耗散。
我认为此功率限制功能与 LT4256的折返功能相同。 但是、您能否确认我的理解是否正确?
此致、
Nagata。