This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:未使用输出的建议端接

Guru**** 2534400 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784445/lp87702-q1-recommended-termination-of-unused-output

器件型号:LP87702-Q1

大家好、

我的客户在 LP87702-Q1上仅使用两个电源轨、并计划在启动时通过 I2C 禁用升压。

VOUT_BST 和 SW_BST 的建议端接是什么? 是否可以将其保持浮动?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    通常、我们建议为默认情况下加电的电源轨放置组件、即使在启动后将禁用这些组件、但我不知道该特定器件的情况。 我已将其分配给我们在欧盟时区的开发专家、因此您应该在早上得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    如果您使用的是 LP87702DRHBRQ1器件、建议连接所有推荐器件。 从升压角度来看、器件是 BST_SW 输入电容器10uF/10V、BST_SW 输入电感器1uH 和升压输出电容器22uF/10V。 如果未放置建议的器件、并且某些特殊情况下的器件启动、则默认情况下将启动启用升压的 OTP 设置。 以下情况将重置器件:

    7.3.9器件复位方案
    LP87702-Q1上实现了四种复位方法:
    •通过复位寄存器中的 SW_RESET 位进行软件复位
    •NRST 输入信号低电平
    •从 VANA 电源复位欠压锁定(UVLO)
    •看门狗过期(取决于看门狗设置)

    默认情况下、可以禁用具有自定义 OTP 的升压功能。

    相关信息

    图莫