This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:LSFET 电流限制

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823886/bq24171-lsfet-current-limit

器件型号:BQ24171

大家好、

我对 bq24171 LSFET 电流限制有疑问。

当我查看 bq24171数据表时、我看到 bq24171具有逐周期电流限制、但 LSFET 似乎没有电流限制。

-充电过流比较器(逐周期)

- hsfet 过流比较器(逐周期)

-充电欠流比较器(逐周期)

但是 、9.3.19 MOSFET 短路和电感器短路保护中 MOSFET 的评论中有以下 Rdson。

'该 IC 具有短路保护功能。 它的逐周期电流监控功能是通过监控 MOSFET Rdson 两端的压降来实现的"

这是否意味着 LSFET 还具有逐周期电流限制?

如果是、您能告诉我电气特性吗?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    LSFET 电流是输出电流 =每个1-D 周期的充电电流。  d/s 第10页顶部有一个充电过流比较器(逐周期)技术规格 、此技术规格测量流经 SNS 电阻器的电流(SRP 和 SRN 上的电压)。   

    此致、
    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的客户担心 PVDD-SW 短路事件。

    BQ24171监测电感器电流、因此当 PVDD-SW 短路时、流过 LSFET 的电流和 BQ24171 LSFET 将受到损坏。

    是否有任何器件支持 JEITA 并监控 LSFET 电流、这意味着是否有任何器件支持 PVDD-SW 短路事件保护功能?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    根据数据表第9.3.19节、MOSFET 短路和电感器短路保护:

    IC 具有短路保护功能。 它的逐周期电流监控功能通过监控 MOSFET Rdson 上的压降来实现。 充电器将被锁存、但 ACFET 会继续为系统供电。 将充电器从闭锁状态复位的唯一方法是先拔下适配器、然后重新插入适配器。 同时、STAT 闪烁以报告故障情况。

    电路的详细信息是 TI 专有的。

    此致、

    Jeff