This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:PFC 级 MOSFET 和 UCC29950烧断。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778533/ucc29950-mosfet-of-pfc-stage-and-ucc29950-blown-up

器件型号:UCC29950

您好!  

使用 UCC29950时出现问题。 我正在构建一个400W 的电源。 启动期间、UCC29950由设置为15V 的外部电源供电、并连接在 UCC29950的 GND 和 VCC 引脚之间。  

PFC 电流感应电阻器的值为0.06Ohm PFC 电感器的电感为400uH。 当我增大输入交流电压并且 MDS_ON 引脚变为低电平时、PFC MOSFET 会熔断、UCC25590也会被死。 我没有为 PFC MOSFET 使用栅极驱动器。

请帮助...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我已联系我的一位同事回答此帖子。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christian

    除了几个相对较小的点外、您的原理图看起来正常:
    您使用的是外部偏置电源、这意味着控制器应配置为辅助偏置模式。 在这种情况下、SUFS 应连接到 VCC、而 SUFG 应保持开路。
    当施加 VCC 后、当 MD/SEL 引脚保持低电平至少10ms 时、UCC29950将以辅助偏置模式运行。 当然、您可以无限期地将 MD_SEL 保持为低电平、这将阻止功率级运行。

    当功率 MOSFET 发生故障时、UCC29950可能会受到损坏-因此、首先要做的是尝试了解正在发生的情况。

    如果您可以修复 PSU、我将尝试以下操作。

    我认为首先要做的是查看 PFC 级开关波形。
    从 UCC29950移除线路电压和 VCC、并从功率 MOSFET 的栅极断开 PFC_GD 引脚。
    移除 LLC 级中 MOSFET 的栅极驱动器、并将其栅极短接至源极。
    在 PFC MOSFET 的栅极及其漏极上放置一个"示波器"探头。 使用设置为100kHz 的0/10V 方波发生器、并使用该电流打开和关闭功率 MOSFET -确保发生器输出阻抗不设置为50欧姆。
    然后将 L 和 N 设置为低直流电压-可能大约为10V。 检查 MOSFET 的漏极和栅极是否按预期工作。 Vout 应约为 VIN 的2倍、因为方波具有固定的50%占空比。 确保漏极或栅极上没有过多的尖峰。
    然后缓慢增大 Vin、直到 Vout 达到400V、并始终检查是否存在过大的电压尖峰。
    最后、使用直流负载加载 PFC 输出-功率达到全功率的几瓦。
    如果功率级正常、则应使用 UCC29950对其进行控制。

    保持 PFC 级与先前测试期间相同。 从系统中拔下所有电源。 将 MD_SEL 短接至 GND。 然后将 VCC 应用到 UCC29950控制器。 然后缓慢地将交流线路电压增加至120V。 当然、功率级不会处于活动状态、但这将允许您检查 UCC29950引脚上的电压电平是否符合预期。 我还将检查 PFC 级大容量电容器已充电至线电压峰值-大约170V。

    最后、断开系统的所有电源、将 PFC_GD 引脚重新连接到功率 MOSFET 的栅极。 移除 MD_SEL 和 GND 之间的短路、然后使用小信号 MOSFET 或信号发生器将 MD_SEL 保持在低电平。 然后将 VCC 施加到 UCC29950控制器、将120V 交流电施加到线路输入、然后在短时间内释放 MD_SEL 引脚-可能约为50ms。 在开关突发期间、使用"示波器"捕获一些开关波形、VG 和 VDS。

    我们的想法是尝试找出 MOSFET 和 IC 出现故障的原因-上面的测试应该能让您找到并解决问题。
    请随时在此处发布任何波形、并询问您是否有任何问题。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christian

    我要关闭此主题。 如果您有疑问、请随时打开新的。

    此致
    Colin