This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780368/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你好

我设计了使用 UCC28951-Q1的1.32KW 13.2V 输出直流/直流转换器。 我计算出初级 MOSFET (即将变为17W)和次级侧2同步整流器的功率损耗为95W。 现在、我需要计算这些 MOSFET (17W +95W)的总功率损耗所需的散热器热阻。 如何计算散热器所需的有效热阻以及散热器的大小?请在这方面帮助我。

谢谢、此致  

rajashekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    热设计很难描述,但是...
    您可能会遇到一些机械限制。
    如果您需要释放95W 的功率、并且希望在25C 环境下将表面温度保持在100C、则热阻需要处于(100C-25C)/95W 或大约0.78CperW。 气流将改善这种情况。 所需散热器的尺寸将取决于许多因素、其方向(垂直或水平)、其纵横比(长度/宽度)、MOSFET 在器件上的定位方式等

    如果有选择、我将为初级侧和次级侧 MOSFET 使用单独的散热器、以帮助减少从秒到 pri 的共模噪声量。 我还会将散热器接地至本地接地参考(相关的 pri 或 sec)。

    最好的做法是联系散热器制造商并征求他们的建议。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    我要关闭此主题。 如果您有疑问、请随时打开新的。

    此致
    Colin