This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:此部件是否正常工作? VIN = 3.5V、Vout = 12V 且 I OUT = 0.4A?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61087, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782048/tps61170-will-this-part-work-vin-3-5v-vout-12v-and-i-out-0-4a

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61087TLV61046

您好!

请帮帮我。 输入为3.5V、输出为12V。 当我使用 webench 进行仿真时、它只允许我达到0.2A。 这是否意味着它在0.4A 时不工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61170不适合此应用。 其峰值开关电流太小。 请使用 TPS61087或 TPS61089。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    LM2731X 呢? 我正在寻找一种小巧而简单的产品。

    感谢您的回复!

    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的全部要求是:
    VIN 最小值= 3.3V、Vin 最大值= 12V、Vout = 12V、Iout = 0.1A 典型值、0.4A 最大值
    此外、我还想使用同一个 IC、使用相同的输入提供24V 4-20mA 输出。
    与效率相比、我更喜欢使用组件更少的小型 IC。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    0.4A 电流"准时"是多少? 如果它很短、则 TPS61170仍可通过在输出侧添加一个大电容器来安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    要求已更改、现在我们只需要100mA。 我已经使用 TSP61170设计了一个 PCB、并等待电路板到货。

    我将在另一个应用中使用相同的 IC:VIN=3.5V、VOUT=24V 4-20mA、但我们现在需要一个隔离式直流/直流转换器。 您是否有任何简单的解决方案可用? Webench 不会为我提供任何具有输入参数的解决方案。 我正在寻找反激式转换器。 与效率相比、我们更喜欢小尺寸和低成本。

    谢谢你。
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请看一下 TLV61046、它可以满足您的要求。 它具有负载断开功能。

    此致、
    海伦