主题中讨论的其他器件:TPS2554
工程师好、
我的客户测试我们的 EVM、并在过流情况下遇到问题。
测试条件:
-
电源:5V/10.3A
-
电力负载 :CC 模式和灌电流至1.25A (Ilimit =1.2A)。
Q1、如 Vout 波形下方所示、当 Iout 大于1.2时、Vout 看起来像是自动重试、但客户希望 Iout 钳位在1.2A、而 Vout 也钳位在 USB 的5V、TPS2554是否 可以这样做? 或者、执行该功能的正确部分是什么?
Q2、将电流限制设置为1.2A、但从电气负载灌入1.25A 电流时、电流输出似乎未钳制在1.2A、原因可能是什么? 请参见下图。
(灌电流1A、5V 输出电压)
(sink1.25A、0Vout、但实际需要钳位在1.2A)
请快速回复、谢谢。