This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:I2C 通信失败

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784353/lp5024evm-i2c-failed-to-communicate

器件型号:LP5024EVM

您好!

我的客户正在使用 LP5024EVM 驱动自己的 LED 以实现动画效果、并且在特定时间段(~2min)内打开 LED 时、面对 I2C 停止

LED 驱动器设置:
- I2C 100KHz
-电流设置遵循 EVM
- VCC、VMCU = 3.3V
- VLED = 5.2V

观察结果:

-当所有 LED 熄灭时(I2C 正常)
-当所有 LED 都亮起而没有动画时(I2C 正常)
-当仅3个 LED 亮起时、显示动画(I22正常)

我的客户认为、如果 I2C 数据不断变化、那么 LED 驱动器 I2C 无法正常工作、I2C 写入过程每10毫秒发生一次。

我附上了有问题的波形和编码供您参考。

请提供建议。

谢谢!

e2e.ti.com/.../Waveform_5F00_Coding.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的工程师:

    您能给我一张关于您的设置和连接的照片吗? 请包含您的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们离线通信
    谢谢