This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 LT3999

Guru**** 2797675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783610/to-replace-lt3999

主题中讨论的其他器件:LM25180LM25037

您好!

我们的客户使用 LT3999作为12V 电池至12V/0.8A 解决方案。

TI 是否对 LT3999更换有任何建议?

BTW 越简单越好。

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    感谢您发帖到 E2E! 最简单的同类设计使用工作电压为5V 的 SN6505。 需要匝数比为~2.5的变压器、但这会将输出电流限制为410mA。

    这对我们的客户来说是可以接受的吗?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    您能否查看我之前提到的规格。
    规格:12V 电池至12V/0.8A 解决方案

    因此、SN6505仅为5V、输出电流不足;LM25180的额定电流也太小。
    还有其他解决方案吗? 谢谢你。

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    该电源的输入电压是多少? 如果大于5.5V、LM25037可能是一款功能强大的器件。 这对我们的客户而言是否是可能的? 请告诉我。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    输入为12V 电池、输出 需要12V/1A。

    感谢您提供的信息、客户 考虑 使用 Lt 的简单解决方案。

    非常感谢。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    这是可以理解的;感谢您考虑使用我们的器件。


    最棒的
    Manuel Chavez