This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:TPS23750原理图源文件夹

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23753A, PMP9175, PMP7355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784576/tps23750-tps23750-schematic-source-folder

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS23753APMP9175PMP7355

尊敬的团队:

请提供 TPS23750原理图的源文件吗?  

客户希望直接使用我们的原理图、我们只能在 TI 网站上找到 pdf。  

或者是否有其他 PD 控制器的源文件? 客户的要求是13W、5V 输出、非隔离、最好对直流/直流转换器进行格式转换。  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我们建议改用 TPS23753A、因为它将得到更长的支持。 以下是一些经过测试和优化的5V 13W 反激式参考设计、可满足其要求:
    PMP9175 -同步整流器反激
    PMP7355 -二极管整流器反激

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Tom。 我会向客户推荐 TPS23753A。

    Sammi