This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:5V 至6V 转换器会产生大量热量并产生不稳定的输出

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781415/lmr62014-5v-to-6v-converter-makes-lot-of-heat-and-unstable-output

器件型号:LMR62014

我已经在上面的电路中进行了测试、以通过5VDC 输入驱动额定电压为6至7VDC 且电流高达0.5A 的滑板车前照灯单元。

当打开时、LED 足够明亮、但在使用大约10分钟后、亮度会降低、甚至会发生闪烁。  

发生时、模块变得非常热。  

该电路是否有任何问题?

作为参考、我将 VLS252010HBX-100m-1用于电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyuhyong、

    使用10分钟后、您是否检查了 SW 引脚的 Vout 波形?
    可以计算输入电流。 假设效率为85%、Vin=Vo*IO/Vin/Effi=7V*0.5A/5V/0.85=0.823A。 电感器 ITEMP (典型值)为0.8A、这意味着其温升可能高达40°C。 我建议您记录 Vout 和 SW 波形、并选择 VLS252010HBX-4R7M-1。 并使用10uF 电容器更改 C6以提供更高的相位裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    感谢您的快速回复。 感谢您的建议。  

    我连接了一个同时显示电压和电流的电源。 开始时、转换器中大约有0.5A/5V 的电流、然后开始下降到0.3A、依此类推。

    应在稍后更改电容器并查看其如何改进。  

    根据电容器、我是否必须使用 Tantal 而不是 MLCC?  

    谢谢、

    kyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyu、

    这种现象很奇怪。 当输入电流降至0.3A 时、您可以测量输出电压吗? 请告诉我前照灯_OUT 器件型号。
    您可以尝试使用值更高的输出电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyu、

    是否有新的最新消息? 我将首先关闭此主题、因为没有回复。 如果仍有任何问题、您可以发布新主题。 谢谢。