请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62014 我已经在上面的电路中进行了测试、以通过5VDC 输入驱动额定电压为6至7VDC 且电流高达0.5A 的滑板车前照灯单元。
当打开时、LED 足够明亮、但在使用大约10分钟后、亮度会降低、甚至会发生闪烁。
发生时、模块变得非常热。
该电路是否有任何问题?
作为参考、我将 VLS252010HBX-100m-1用于电感器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经在上面的电路中进行了测试、以通过5VDC 输入驱动额定电压为6至7VDC 且电流高达0.5A 的滑板车前照灯单元。
当打开时、LED 足够明亮、但在使用大约10分钟后、亮度会降低、甚至会发生闪烁。
发生时、模块变得非常热。
该电路是否有任何问题?
作为参考、我将 VLS252010HBX-100m-1用于电感器。