This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100的 EOS

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782781/bq35100-eos-for-bq35100

器件型号:BQ35100

您好!

我目前正在尝试将 BQ35100与 Li-SOCl2搭配使用 、并有一些问题。  电池化学特性。

  1. 如果 我不在 EOS 模式下使用、是否最好使用正常库仑计数器来测量电池运行状况、而不是 BQ35100?
  2. 是否需要对 BQ35100进行电池特性化才能使 EOS 模式工作?
  3. 我 是否需要更新其阻抗值,或者它将自行进行计算?
  4. 有人提到、为了实现最佳精度、器件更新其阻抗值的第一个事件是电池充满时。 如果电池进行了特定放电、则 EOS 检测的精度会受到影响。 在这种情况下  、BQ35100如何补偿电池的钝化?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、
    是的、如果未使用 EOS、我建议对电池类型进行库仑计数。
    2.如果您仅使用 EOS、则不需要、因为监测计仅使用 r 电池的变化率、因此无需进行特性化。
    3不可以、当您对化学 ID 进行编程并更新您的设计容量时、监测计会为您执行此操作。
    4.算法将钝化考虑在内。 请参阅以下文档的第5.3.1节:
    www.ti.com/.../sluubh1c.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、  

    1. 如果您可以向我们推荐库仑计数器、这将是很好的选择。
    2. 请问它是如何测量 RNEW 的,在发送 new_battery()命令之前,我们是否需要在硬件上执行任何操作?
    3. 关于钝化、IC 会将电阻测量延迟一段时间、以便我们可以首先对电池进行去钝化?
    4. 根据 TI 参考资料、您如何实现这种延迟和去钝化?

    谢谢、

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    -bq35100是一个很好的库仑计数器。 监测计具有三种工作模式、其中库仑计数(累加器模式)为一种
    - Pls 请参见 TRM,流程图显示了应如何使用器件。
    -是的。
    电量监测计不能做到这一点。 前几个放电脉冲会不起作用、因此监测计知道不会使用第一组脉冲开始进行 EOS 测量

    谢谢
    Onyx