This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:bq25895电流限制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784019/bq25895-bq25895-current-limit

器件型号:BQ25895

你好

我对 BQ25895输入电流限制有疑问。  

表7.3给出了 Iin = 3.25A、但最大充电电流为5A。 表中的 Iin 是峰值电流限制还是平均输入电流?  

如果其峰值电流为3.25A、那么充电电流如何能够达到5A? 该充电器具有降压拓扑、电流5A 必须来自输入以在电感器中斜升。

 

-Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该3.25A 应为平均电流、而不是峰值电流。

    为什么可以支持5A 充电电流? 由于该器件可支持高达12V 的更高输入电压、因此、如果您的输入为9V、则您的输入额定功率大约为30W。 该输入电源应处理您的充电电源。

    虽然 BQ25895可以支持高功率、但您仍需要考虑热设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    感谢您的快速回复。 这清除了我的所有困惑。
    还有两个问题
    如果我没有将输入端连接到 USB 源、那么终止 D+和 D-线路的正确方法是什么? 我可以让它们保持浮动吗?
    如果我没有 USB 电源、DSEL 引脚的功能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果 D+/D-未使用、可以短接 D+/D-以获得最大输入电流限制3.25A。 如果两个引脚都悬空、则输入电流限制将设置为500mA。
    至于 DSEL 引脚、如果您不需要 D+/D-检测、则可以将其保持悬空。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    您是指将 D+/D-短接至接地端、还是相互短接。 我想、如果我们将它们彼此短接、它们仍会悬空?  

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、
    请将 D+/D-短接在一起。 只需确保它们处于相同的水平。 此连接不同于 D+和 D-悬空情况。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul

    感谢快速回复