This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:与 BQ27532一起使用的 Varta 电池的充电 ID

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783405/bq27532-g1-chem-id-for-varta-battery-for-use-with-bq27532

器件型号:BQ27532-G1

您好!

我正在使用来自 Varta 的电池、进行了学习周期、并使用在线化学 ID 工具获取化学 ID。  

不确定我应该使用哪种化学 ID?  或者、如果我需要发送电池样本以获取新的化学 ID 曲线。

非常感谢!

Sam

化学 ID 选择工具,rev=2.42

当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType=2
NumCellSeries=1
ElapsedTimeColumn=2
VoltageColumn=8
CurrentColumn=14
TemperatureColumn=7

最佳化学 ID:455最佳化学 ID 最大值 偏差,%:4.02



所有 ID 的汇总,最大值 DoD 偏差低于15%

Chem ID最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
00 0

最大值 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。


为 bq274xx


器件/系列#1等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
通用充电 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差%
354bq27411-G1C:4.35V LiCoO27.89
3142bq27421-G1D:4.4V LiCoO2
128bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 9.1
bq2792:4.3142 bq273d

警告:4.34.1V LiO2通用 bq27421-G1D 最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


器件/系列#2
通用化学 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
354bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO27.89
1210bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO216.23
1202bq27621:(默认) 4.2V LiCoO220.38
最佳通用 ID
警告: 最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


器件/系列#3
通用化学 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
3230bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO27.89
3142bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO29.1
1202bq27426:(Alt+CHEM1) 4.2V LiCoO220.38
最佳通用 ID
警告:3230 最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


警告:放电率太高。 高速率会降低 ID 检测精度建议使用10小时速率。 总放电时间小于5小时t_hrs= 4.64882

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam
    您没有足够接近的匹配项的 chem ID。 截止标准是最大 DOD 误差的3%。 您的电池组内部是否有保护器。 如果是、我建议您在没有电池组的情况下重新执行测试。 请告诉我情况是否如此

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复、我们使用的是 Varta 56456 302 012。   是的、其中有 PCM 保护电路、  

    您建议我移除 PCM、然后重新对裸电池执行测试?

    谢谢、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 PCM 保护电路将导致不匹配、因为它具有自己的电阻。 我们在没有 PCM 的情况下对裸电池执行化学 ID 特征化。
    谢谢
    Onyx