This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2359:将 Rsense 更改为4m Ω、将 Rset 更改为800Ohm、以便在 ILIMIT=19.85A、If=25A 时使用。

Guru**** 2648805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851670/tps2359-change-rsense-to-4m-ohm-rset-to-800ohm-to-use-it-for-ilimit-19-85a-ift-25a

器件型号:TPS2359

你(们)好

客户希望将数据表中的建议设置更改为更高电流的用例:

Ilimit = 19.85A、IfT = 25A。

使用0.004Ohm 感应电阻器、Rset = 800Ohm。

他们有风险吗?

原始原理图、计划将 R137 =0.004Ohm、R140 = 800Ohm 更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    我将对此进行研究、并在今天结束之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    在您提到的配置中使用 TPS2359没有问题。  

    这里的挑战是正确选择故障计时器。 在过流/浪涌条件下、控制栅极以将负载电流限制为设定的电流限值。 在这种情况下、FET 将处于应力状态、因为它会产生功率损耗(VDS x ID)。 您需要确保 FET 能够在计时器持续时间内处理其上的电流和压降、并具有良好的 SOA 裕度。

    您可以参阅 以下文档、了解如何计算 FET SOA

    1)的第2.3.2和2.3.3节   

    2) 的第9.2.1.2.5节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有更多问题,我们可以关闭此主题吗?