This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:ILIM 的值

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851909/tps25921a-the-value-of-ilim

器件型号:TPS25921A

尊敬的所有人:

我想问有关 ILIM 的问题

关于电流限制值、数据表中有以下说明。

例如、当 R (ILIM)= 35.7kΩ Ω 时、ILIMT = min0.284A 典型值0.368A max0.452A。

当不包含 R (ILIM)变化时、该 ILIM 值是否为?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

     ILIMT 值中不考虑 R (ILIM)的变化。 我们建议  为 R (ILIM)使用至少1%精度的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有更多问题,我们可以关闭此主题吗?