This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510EVM:数据存储器和学习周期

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27510EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781642/bq27510evm-data-memory-and-learning-cycle

器件型号:BQ27510EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27510

我已经购买了 bq27510 EVM、并尝试执行学习周期。 当我尝试设置初始 参数并将其写入测量仪表时、会显示错误"Value is Beyond maximum value defined for parameter:calibration.Data.CC gain。 我不知道该怎么做..

此外,我无法设置充电状态。 它始终显示为0%。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,普里亚达尔山

    您需要按照 EVM 用户指南中的说明进行电压、电流和温度校准。 然后、您应按照以下应用手册中列出的步骤操作、以使监测计完全正常工作。 即使是为姐妹器件编写的、应用的方法也是相同的。
    www.ti.com/.../slua902

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 onyx。 非常有帮助。 我能够弄清楚这一点。 现在还有另一个问题、指南指出、当我输入 IT_Enable (Gauge _EN)命令、然后输入 RESET 命令时、IT Enable 将地址从01更改为04。 但是、每当我按下"Reset"时、监测计都会进入密封状态。 我尝试将其解封并点击"Reset"、但它再次进入密封状态。 是否有任何方法可以使监测计保持未密封状态? 请告诉我。 我想本指南没有解决此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 onyx。 非常有帮助。 我能够弄清楚这一点。 现在还有另一个问题、指南指出、当我输入 IT_Enable (Gauge _EN)命令、然后输入 RESET 命令时、IT Enable 将地址从01更改为04。 但是、每当我按下"Reset"时、监测计都会进入密封状态。 我尝试将其解封并点击"Reset"、但它再次进入密封状态。 是否有任何方法可以使监测计保持未密封状态? 请告诉我。 我想本指南没有解决此问题的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想永久解开测量仪表的密封、因为我尚未完成任何校准或学习周期。 每次我在控制状态和 FFFF 下发出36720414命令、然后刷新该命令、它都会返回到密封状态。 如果我使用固件对监测计进行重新编程、是否可以永久解除密封? 如果是、请提供 Bq27510Evm 的固件文件。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量仪表密封后、永远不会返回到未密封状态。 发送 RESET 命令可将其密封。 您将必须对默认 srec 进行编程、以使监测计处于发送 RESET 命令不会使其密封的状态。此外、在学习期间、此监测计的更新状态从00变为01至02、 学习后、您不会将更新状态更改为00、而是将此监测计的状态保持为02、
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。

    只需确认这是我必须编程的默认 srec 吗?

    bq27510-G3固件映像(SREC V4.00) 

    提前感谢

    普里亚达尔尚 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    谢谢
    Onyx