Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
您好!
是否有关于 UCC28780何时进行输入电压测量的任何信息? 是对其进行平均值计算还是每次开启 QL 时采集单个样本?
由于启动时输入电压的变化、控制器开始切换之前需要几个 UVLO 周期。 了解欠压操作可以帮助我们解决这个问题。
谢谢、
Connor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Connor、
感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。
该控制器针对每个开关周期的负电流幅度(从 VS 引脚流出的电流)对 VS 信号进行采样、主要是在 PWML 信号的下降沿进行采样。 这意味着在低侧 MOSFET 关断之前检测到 Ivsl。 假设 FET 有足够的时间完全导通、整个大容量电压会影响初级绕组、反射到 辅助绕组并施加到 Rv1以生成电流。
由于此问题发生在"Brown-in"、控制 器正在寻找3个连续出现的 Ivsl > Ivsl (run)电流以满足继续启动的条件。 控制器将循环通过 UVLO、直到满足此条件。 如果在这些 测试期间输入电压显著(向下)变化、则需要增加 Vin、直到所有3个周期都满足 Ivsl (run)、或者重新计算 Rvs1 (然后 Rvs2 复位 OVP)、以便在需要 Vin 启动的级别适应 Vin 行为。
注意:启动后、在每个周期的同一时刻完成"欠压"测量。 反射的输出 电压在退磁间隔内持续测量以用于其他目的、但输出 OV 检测的时刻恰好在该间隔结束之前。
此致、
Ulrich