This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:有关 BQ25606 + TPS61230A 电路运行的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, BQ25606, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830976/tps61230a-question-about-bq25606-tps61230a-circuit-operation

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件:TPS61230BQ25606

您好!

在连接 BQ25606和 TPS61230的情况下进行电路。

输出电压为 TPS61230A 输出、无负载时、电池充电效果良好。  

但当负载连接到 Vout 时、电池充电将停止。  

当负载连接到不 带 TPS61230A 电路的 BQ25606输出(系统节点)时、它也能正常工作。

如果存在任何故障或缺失、您能否检查 TPS61230A 电路?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    为了确保升压电路正常工作、您是否尝试仅使用电源和满载测试 TPS61230A 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    此问题已得到解决。

    感谢您的支持。

    我将关闭此案例。

    此致、

    Nicky