This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801-Q1:TPS74801-Q1和 TPS7A54-Q1需要首选器件建议

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801-Q1, TPS7A54-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831245/tps74801-q1-tps74801-q1-and-tps7a54-q1-need-preferred-part-suggestion

器件型号:TPS74801-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A54-Q1

您好!

我们计划将 TPS74801-Q1或 TPS7A54-Q1用于我们的应用。 需要建议哪种器件最符合我们的需求并获得 TI 的支持:

1. Vout= 1.24V,Iout= 0.3A,Vin= 1.8

2.哪一种最适合此应用的效率和最低功耗。

我们的要求 是实现1.5%的精度。

请建议所需的部件,或者如果有其它选项也欢迎使用。

谢谢

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    根据您的要求、我推荐使用 TPS7A54-Q1而不是 TPS74801-Q1。
    我还建议查看 TPS736xx-Q1、以查看它是否可用于您的应用。
    如果您不需要在125C 以上的温度下运行、TPS736xx-Q1可能更适合。
    无论您选择何种瞬态、请务必考虑线路和负载上的任何瞬态条件、并使用数据表指导正确处理这些瞬态、以便保持1.5%的精度。

    TPS7A54-Q1具有小于50mV 的压降电压、可满足您的要求集的1.8-1.24 = 560mV 净空要求。   TPS7A54-Q1还可在-40C 至+125C 的温度范围内满足您的要求、精度为+/-1%。  

    TPS74801-Q1在-40C 至+125C 的温度范围内可保持+/-2%的精度。  该组件还需要高于论坛博文中要求的偏置电压:数据表指定不低于2.7V。  因此、我不建议将此组件用于您的应用。

    TPS7A54-Q1在您的工作条件下的精度为+/-1%、但仅可达到+125C。  接地电流消耗小于 TPS7A54-Q1、在您的应用中应更高效。

    如果您有任何疑问、请回复并告知我。
    如果我已回答您的问题、请选择此论坛底部的"已解决"。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen 的澄清。