This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离直流/直流要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41, UCC28C45, UCC38C41, UCC38C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831225/isolate-dc-dc-requirements

主题中讨论的其他器件:UCC28C41UCC28C45UCC38C41UCC38C45

您好 的团队:

我想设计 一 个隔离式直流/直流电源!

输入电压:10-16V

输出电压:+12V/1A、-12V/0/5A;

 产品 尺寸:30*30*12mm 可以吗? 如果不是、则可以增大产品尺寸;

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议将反激式拓扑用于此规格。  但 通常、 它可以在90Vac~265Vac 输入下实现大约15w~20W/英寸^3的功率。  

    因此、 几乎不可能满足您对 功率密度的要求、尤其是输入电压太小、这会导致更大的尺寸。

    您可以使用 PWM 控制器 UCC28C45、UCC38C45、UCC28C41或 UCC38C41。

    此致、

    Teng