This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:具有 LDO 和3.3V 输出的电池充电 IC

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A, MSP430FR2476, BQ24232, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850892/bq25121a-battery-charging-ic-with-ldo-with-3-3v-output

器件型号:BQ25121A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2476BQ24232BQ25155

我正在寻找一个具有类似 BQ25121A 的 LDO 的电池充电 IC。  

  • 我有一个3.7V 锂离子电池、需要在电流为250mA 时以4.2V 的电压充电
  • IC 需要同时支持 USB 充电和为主机系统供电
  • 将为 以3.3V 运行的 MSP430FR2476供电
  • 最好提供一些有关电池状态的信息、例如剩余电量
  • 不使用 BGA 封装。

基本而言 、BQ25121A 可提供我们需要的一切、但它采用 BGA 封装、我不希望使用该封装。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们可以报告电池电压或电平的充电器是 BQ2512x 系列和 BQ25155。 这两种封装都采用 WCSP 封装。 BQ24232可用于充电、但您需要一个监测计来确定充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、 BQ24232上的 Vout 为4.4V、而 Vbat 为4.2V。 我想知道 是否有 BQ24232等器件可用于直接为需要3.3V 电压的 MSP430等器件供电。 我是否必须在这与 MSP430之间使用单独的 LDO 才能在3.3V 电压下为其供电?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romario、

    如果使用 BQ24232等器件、则需要使用降压转换器来获得3.3V 电压。

    如果您不介意我的提问、您为什么不喜欢 BQ25121A 的 BGA? 是因为焊盘内的通孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。  

    我对 BGA 芯片犹豫不决、因为我正在从事一个时间敏感的项目。 我想打印一个 PCB 来测试此电路、但是使用我的设置打印任何层数超过1层的内容都需要我自己对齐其他层。 基本上、我希望该产品易于焊接、而 BGA 并非如此。 u 已选择在我的应用中将 BQ24232与 LDO 搭配使用。

    再次感谢