This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:TPS54340-Q1和 TPS54340B-Q1之间是否有任何差异?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360-Q1, TPS54340-Q1, TPS54340B-Q1, TPS54360B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781447/tps54340b-q1-is-there-any-difference-between-tps54340-q1-and-tps54340b-q1

器件型号:TPS54340B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360-Q1TPS54340-Q1TPS54360B-Q1

降级:

我们的客户使用 TPS54340-Q1和 TPS54360-Q1、这些 PN 是 NRND。

我推广 TPS54340B-Q1和 TPS54360B-Q1时、该设计存在以下问题:

 TPS54340-Q1 (TPS54360-Q1)和 TPS54340B-Q1 (TPS54360B-Q1)之间是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    我已将您的问题转发给该器件的产品应用工程师、他将很快做出响应。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    主要区别在于、内部电路已经过修改、以降低噪声灵敏度。 在高频下运行时、B 版本对二极管选择和布局不太敏感。 如果您需要更多详细信息、请发送电子邮件至 robert.blattner@ti.com 并复制 Martin.Moss@ti.com。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我发送了电子邮件、没有反馈。

    我只想知道客户是否可以 在设计中直接使用 TPS54340B-Q1 (TPS54360B-Q1)替换 TPS54340-Q1 (TPS54360-Q1)?

    客户的设计如下:

    请 请给出一些建议。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lian、

    是的,他们可以使用 TPS54360B-Q1并替换 TPS54360-Q1,因为 B 版本是 DOP 以替换部件。 这是您可以发送给 客户的关于 B 版本更改的通信幻灯片。

    Ambreesh e2e.ti.com/.../Differences-between-TPS54K-B-and-non_2D00_B-versions-_2D00_-For-customer-communica_2E00__2E00__2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh:
    非常感谢您提供的信息。
    我只对"DOP"有疑问
    它是否意味着双选项?
    我们可以更换它们、但外设设计没有任何变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lian,

    TPS54340B-Q1是 TPS54340-Q1的直接替代产品。 如果设计与 TPS54340-Q1搭配使用、它将与 TPS54340B-Q1搭配使用。  无需对 PCB 或 BOM 进行任何更改。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是放弃 而不是 DOP:)

    ----阿姆布雷什