This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036EVM:TJ 计算

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5036EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831263/lp5036evm-tj-calculation

器件型号:LP5036EVM
主题中讨论的其他器件:LP5036

大家好、

我们使用 LP5036EVM 验证 LP5036功率耗散、并计算 Tj。

我们使用5V 输入电压、LED= 15mA*36通道= 540mA。

此时 LP5036的 PD 是什么?

我们测量的 Tcase 约为60C、但似乎与 d/s 第7.4、7.5 (Vcc、IVCC)节不匹配

另外、对于 Tj 计算、是否使用"Tj = TC + PD * PSI-JT"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

        Q1:此时 LP5036的 PD 是什么?

         请参阅以下培训视频。

         https://training.ti.com/power-considerations-rgb-led-drivers

        Q2:另外、对于 Tj 计算、是否使用"Tj = TC + PD * PSI-JT"?

        是的。 有关详细信息、请参阅《半导体和 IC 封装热指标》应用报告。

        http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

        Q3:我们测量的 Tcase 约为60C、但似乎与 d/s 第7.4、7.5 (Vcc、IVCC)节不匹配

         抱歉、您能更详细地解释您的不匹配情况吗?