This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:原理图审阅

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783572/lm73606-q1-schematic-review

器件型号:LM73606-Q1

大家好、

我的客户使用 TI 的电源(直流/直流和 LDO)制作了一个设计“VA608A EMC 板”。

您能否查看随附的原理图并对 LM73606-Q1提出建议/评论?

 

电感器器件型号:

  1. 1uH - SWSM0603HW-1R0M-F
  2. 1.8uH–74437346018
  3. 3.3uH–7447789003

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../2234.POWER_5F00_VA608A_5F00_EMC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,

    请在下面找到我的回复:

    1.使用具有 ESR 的电解电容抑制输入 EMI 滤波器振铃。 Place 与 C17平行。
    2.将输出电感增加到2.5uH 或3.3uH。

    休息一下对我来说一切都很好。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了减少开关噪声、是否建议在 SW 引脚处添加外部缓冲器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用一个与引导电容器串联的引导电阻器。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否推荐启动电阻器的值?
    如果我还想与 RC 缓冲器配合使用、您能否推荐电容器和电阻器的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动电阻上的4.7 Ω- 10 Ω
    470pF 和4.7欧姆作为缓冲器(如果需要、它们可以将电容增加到1nF 左右)

    ----阿姆布雷什