This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想我可以将此(TPS26623)器件用于我的正电源应用、但负电源如何?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, LM5067, TLV431, TPS2399
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850779/i-think-i-can-use-this-tps26623-part-for-my-positive-upply-application-but-how-about-negative-supply

主题中讨论的其他器件:TPS2662LM5067TLV431TPS2399

我发现了这个器件、它可能会在 我的 aplication 中为 正电源提供电路证据。

我现在使用电流源来防止系统电源连接中的电缆连接错误。

此类电子保险丝(TPS26623)可在更小的尺寸和更高效的情况下实现这一目标。

但是、是否有在负电源轨中使用电子保险丝的应用?

对于电流源电路、这很简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    TPS2662器件可提供输入或输出负电压保护。 为了使用负输入电压运行、LM5067等负热插拔器件是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    我没有查找热插拔设备。

    我正在为对称电源的负分支寻找电子保险丝

    它还需要能够在低电流(50mA)下熔断

    我知道很难满足这一要求。 我可以使用基于1.25V TLV431的电流源构建来实现它

    问题是、我将松开大约2V 的电压并释放相当大的布板空间。

    设计中还存在固有的安全要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    对于负电源电压中的电流限制或过载保护、目前没有适合的 eFUSE。 带外部 FET 的 LM5067或 TPS2399适用于负电源轨中的过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    感谢您的回答。

    这些器件很好、但我能用它创建一个精确的电子保险丝吗?

    我需要保护物理保险丝、使其不会在故障情况下跳闸。

    示例物理保险丝的额定值为63mA (安全要求)

    负载产生的正常电流<40mA

    电子保险丝应将电流限制在大约50mA (保险丝的功能保护)

    这些器件能否以这样的精度运行?

    如果我了解 DS、LM5067的精度约为30%、TPS2399的精度为20%、或者我在这里是不是起雾?

    问候语、

    BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 BERT、

    LM5067的电流限制精度为+/-12%。 当检测电阻器压降超过电流限制阈值时、器件会在计时器引脚上设置的故障计时器周期内继续为负载供电。 对于您的应用、您可以设置非常低的计时器值(10us 至100us)、以便电流达到电流限制阈值时路径将立即断开、而不是等待断路器跳闸。

    您可以将电流限制设置为45mA (感应电阻器= 50mV/45mA)、因此电流将限制在39.6mA 至50.4mA 之间。 请获取 EVM 并进行测试、因为我们从未在如此低的电流下进行过评估。

    BR、Rakesh