我发现了这个器件、它可能会在 我的 aplication 中为 正电源提供电路证据。
我现在使用电流源来防止系统电源连接中的电缆连接错误。
此类电子保险丝(TPS26623)可在更小的尺寸和更高效的情况下实现这一目标。
但是、是否有在负电源轨中使用电子保险丝的应用?
对于电流源电路、这很简单。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我发现了这个器件、它可能会在 我的 aplication 中为 正电源提供电路证据。
我现在使用电流源来防止系统电源连接中的电缆连接错误。
此类电子保险丝(TPS26623)可在更小的尺寸和更高效的情况下实现这一目标。
但是、是否有在负电源轨中使用电子保险丝的应用?
对于电流源电路、这很简单。
你好、Lokesh、
感谢您的回答。
这些器件很好、但我能用它创建一个精确的电子保险丝吗?
我需要保护物理保险丝、使其不会在故障情况下跳闸。
示例物理保险丝的额定值为63mA (安全要求)
负载产生的正常电流<40mA
电子保险丝应将电流限制在大约50mA (保险丝的功能保护)
这些器件能否以这样的精度运行?
如果我了解 DS、LM5067的精度约为30%、TPS2399的精度为20%、或者我在这里是不是起雾?
问候语、
BERT
您好、 BERT、
LM5067的电流限制精度为+/-12%。 当检测电阻器压降超过电流限制阈值时、器件会在计时器引脚上设置的故障计时器周期内继续为负载供电。 对于您的应用、您可以设置非常低的计时器值(10us 至100us)、以便电流达到电流限制阈值时路径将立即断开、而不是等待断路器跳闸。
您可以将电流限制设置为45mA (感应电阻器= 50mV/45mA)、因此电流将限制在39.6mA 至50.4mA 之间。 请获取 EVM 并进行测试、因为我们从未在如此低的电流下进行过评估。
BR、Rakesh