This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:可以设置多少个电阻值?

Guru**** 2538820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831317/lmr14050-q1-how-many-value-of-the-resistance-that-can-be-set

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

尊敬的 所有人

   如 下面的原理图所示、如果我将 R9电阻值从0Ω Ω 更改为10Ω Ω、 uprush 的环会更低、如下面 的示例所示。

   我的问题是  R9电阻的最大值将设置多少? 我担心大值会影响芯片的运行

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    应用是否为18V 至5.5V @ fsw=1.9MHz?  最小输入电压和最大负载电流是多少?

    如果 Vin>9V、那么 R9=10欧姆对于这个转换应该是可以的、但是你仍然需要通过检查芯片外壳在最低 Vin 和最高负载电流下的最高温度来估算芯片结温。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy

         SW=1.9MHz,输入电压为6V-32V,输出为5V,最大负载电流为3A;

        您能否与我分享在此 应用中如何设置 R9电阻的最大值?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    由于 TON-MIN 和 TOFF-MIN 的限制、 如果您希望保持固定的 FSW=1.9MHz、则最小 Vin 约为8.5V、否则、如果 Vin 低于8V、开关频率将下降。

    VIN<=32V 在1.9MHz 时、5V 输出正常。

     我建议在此应用中使用 R9 <=10欧姆。 您可以使用 LMR14030、该器件更适合负载<3A。