This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压器件建议

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61087, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830816/boost-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61087LM5155

您好!

我正在为外部电池充电器电路寻找5V 输入、8.7V/1A 输出 DCDC。  

成本将是主要问题、外部组件较少会更好。

您可以帮助为此推荐一些器件吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    建议您使用 TPS61089。 它是一款集成式升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    TPS61089对于该应用而言太昂贵。

    你有其他建议吗? 控制器也可以。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TPS61089现在非常便宜。 它们可以避免在输出侧使用额外的二极管。

    也可以使用 TPS61087、但需要额外的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    如果不是转换器、您还有其他建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    建议您使用 LM5155。