This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:终止电流的精度

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852336/bq25601-accuracy-of-termination-current

器件型号:BQ25601

您好:

我使用 TI BQ25601、我想问两个有关终止电流的问题、谢谢。

如规范中所述、当 Ichg=600 TYP=60 MIN=45 MAX=75且精度为-25%时、其终止电流为-25%和25%。

是否可以理解、在最小情况下、终止电流等于45+45*(-25%)?最小终止电流为33.75mA。

我们测试的实际终止电流约为30mA、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、<60mA 终止电流设置的 Iterm_ACC 是不同的。 一般来说、Iterm 设置越低、Iterm 精度越差。

    谢谢、

    宁。