This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225:SOIC 封装可用性

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225, UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852246/ucc20225-soic-package-availability

器件型号:UCC20225
主题中讨论的其他器件: UCC20520

尊敬的先生:

您能不能推荐任何与 UCC20225相似的驱动器 IC (工作温度:-40°C 至+125°C,具有带死区时间调节的互补低侧驱动器,并且还具有 SOIC 型封装可用性。 UCC20225仅采用 LGA 封装。

谢谢、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、


    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。


    UCC20520是一款具有单输入的双通道隔离式栅极驱动器。 它采用16引脚 SOIC 封装、推荐的工作温度范围为-40°C 至125°C UCC20520配备了与 UCC20225类似的功能死区时间电路、其中 DT 引脚和 GND 之间连接的电阻器的值可调节死区时间持续时间。


    如果您有任何其他要求、请随时提问、我可以修改我的建议。


    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。


    谢谢、此致、
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,非常感谢你的答复