This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:高于45C 的 VREG、与 BQ24040相同?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784856/bq24045-vreg-above-45c-same-as-bq24040

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件:BQ24040

您好!

BQ24040/24045的数据表中指出、在图11中、45°C 至60°C 之间的 Vreg 为4.06V。

这是否同时适用于 BQ24040和24045? 如果不是两者都有、您能告诉我高于45C 时 BQ24045的 Vreg 吗?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    45C 至60C (热)范围内的 BQ24040 Vreg 为4.06V、正常 Vreg 为4.2V。

    45C 至60C (热)之间的 BQ24045 Vreg 为4.2V、正常 Vreg 为4.35V。

    图11针对 BQ24040、显示正常电压为4.2V、高温为4.06V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill!