This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2045A:正在寻找输入电压更高的限流器

Guru**** 2694195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831083/tps2045a-looking-for-a-higher-vin-current-limiter

器件型号:TPS2045A

团队、

我们正在寻找一个1通道。 配电开关(限制电流是主要功能)-高侧、输入电压最小为11V、(无需对最大输入电压进行特殊要求)、300-400mA 电流限制(可调节将更好)。

您会推荐什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我可以搜索、找不到这么高的输入电压部件。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、尽管它没有帮助。

    对于任何有兴趣的人、请根据 应用需求考虑电子保险丝(例如新型 TPS2596)。 除了电流限制之外、您还可以获得大量保护功能(几乎是理所当然的)。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您的推荐。

    Ziv