This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:温度校准不起作用#39;t

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851487/bq28z610-temperature-calibration-doesn-t-work

器件型号:BQ28Z610

您好!  

我尝试使用 EV2300校准内部温度传感器、但它无法正常工作、如下图所示。

我是否可以知道为什么不能对内部传感器进行温度校准?

 

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您在不使用十进制组件的情况下使用整数号、 它是否起作用?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已经解决了这个问题、因为我使用了旧的 bqstedop 版本(V1.3.54)、原因是内部温度校准不起作用。

    现在我使用了 V1.3.86温度校准、它可以正常工作。

    谢谢、

    此致、

    Jason