请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27424 您好、专家、
数据表上没有最小电压容差。 请帮您检查一下。 客户发现 OUTB 对 VCC 短路。 您能否告诉我们这两个引脚在什么情况下可能短接在一起?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
数据表上没有最小电压容差。 请帮您检查一下。 客户发现 OUTB 对 VCC 短路。 您能否告诉我们这两个引脚在什么情况下可能短接在一起?
您好、Lenna、
感谢您帮助推广我们的车手、这是 Mamadou Diallo。
绝对最大额定值指定了应力等级、如果超过该等级、可能会对器件造成永久损坏。 然而、这些只是应力额定值、对于这些额定值或者任何其它超过建议运行条件所标明的条件下的器件功能运行、在此并未说明。 此外、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 对于 UCC27424QDRQ1的 OUTx 引脚,这些额定值如下所示:
|
OUTA、OUTB 电压 |
直流 |
-0.3 VDD + 0.3V |
五 |
您能给我提供简短的详细信息吗? 运行条件?
此致、
-Mamadou