This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:外部 SYNCIN 信号跳跃

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851775/lm25145-external-syncin-signal-skipping

器件型号:LM25145

尊敬的先生。

我的客户正在使用外部 SYNCIN 信号540kHz 对 LM25145进行评估。

信号有时会跳过、因此频率降至130kHz 左右。

它们将自由运行频率设置为401.6kHz。

我想确保

LM25145是否在跳过并降至130kHz 的 SYNCIN 信号期间自由运行?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H. Sakai

     请详细讨论该条件。  上传原理图。  

     在哪种情况下 、频率可降至130kHz 左右?  VIN=?Vo=?IO=?  

     

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin - San。  

    非常感谢您的回复。  

    我有粗略的原理图、但它是机密信息。  

    请与我的私人邮件地址联系:hideyuki_sakai@marubun.co.jp

    我可以为您提供。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们先关闭它。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H. Sakai

    请给我发送电子邮件

     gavin-wang@ti.com