This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:关于 TPS61178 EN 函数(引脚11)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830675/tps61178-about-tps61178-en-function-pin11

器件型号:TPS61178

您好:

我使用了以下 原理图、发现 EN 引脚为高电平或低电平、 TPS61178 Vout 为使能。问题出在哪里?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrss、

    您是否在多个系统主板中观察到该问题?

    您如何得出"VOUT is enable"的结论? VOUT 中的电压不会低于 VIN、因为您的电路中未使用断开功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀:

    我有两个系统板、它们都有问题。

    无论"EN"是高电平还是低电平、Vout 中都有电压、因此我总结"VOUT 是使能的"。

    我有两个问题:

    1.我必须使用断开功能(引脚9?) 如果我想禁用 Vout (无电压)?

    在该 SCH 中、如果"EN (Pin11)"具有逻辑高电平、则 Vout 的状态是什么?没有低于 Vin 的电压或电压?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrss、

    在原理图中、EN 引脚为低电平时 VOUT 为(VIN-0.3)、EN 为高电平时 VOUT 为5V (或其他设置值)。

    如果使用断开功能作为数据表中的原理图、则在 EN 为低电平时 VOUT 将为零。

     此应用中的输入/输出要求是什么?