This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:我想访问 MFBALR4~16作为自定义变量

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780246/ucd3138128a-i-want-to-access-mfbalr4-16-as-custom-variable

器件型号:UCD3138128A

您好!

我能否 作为自定义变量访问 MFBALR4~16,它是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说的自定义变量是什么意思? 请提供建议。
    目的/应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、您需要处于 ARM 特权模式才能访问任何"DEC–地址管理器"寄存器、包括 MFBALR4~16。

    如果这解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想作为变量访问这些地址。  我认为它默认为零、没有人使用它们。

    您的意思是没有任何风险评估 MFBALR4~16,我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是对的、读取这些寄存器应该是安全的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题能解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、