This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:并行 LDO 参考设计

Guru**** 2518350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831086/tps7a85-parallel-ldo-reference-design

器件型号:TPS7A85

通过参考 http://www.ti.com/lit/ug/tiducs7/tiducs7.pdf、我们可以并联 TPS7A85、从而通过插入镇流器电阻器来获得更高的输出电流。

您能否举一个 Erfb 示例(反馈电阻器的最大预期误差)? 是以伏还是以百分比表示?

如果我选择使用不具有外部反馈电阻器的任何输出版本的 TPS7A85、该怎么办?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    如果您有一个1%的电阻器、则 Erfb = 0.01;对于0.1%的电阻器、Erfb = 0.001。 如果您使用的是 ANE-OUT 版本、则 Erfb = 0。  

    此致、

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    谢谢!