This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24710:导通时间计算公式

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851704/tps24710-formula-for-on-time-calculation

器件型号:TPS24710

我很难将准时公式与数据表和 Excel 计算器中的示例相关联。   这些值似乎没有累加。  当我使用示例中的值时、我得到34usec+2310usec-470usec=1.877msec。  数据表显示为0.614ms。  如果我使用 Excel 电子表格工具、计算结果显示为1.1ms。  您能不能为我澄清准时的公式是否正确。  数据表中是否存在错误以及计算器中是否存在其他错误?  电子表格计算器中的公式将公式显示为"=Start_Up!L2"、但我看不到任何名为"Start_up"的电子表格。

我还想知道吨数公式中的第一个和第三个词代表什么。  我发现、第二个术语表示在输入功率恒定的情况下、输出斜升至12V 所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我将对此进行研究、并在今天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    如果功率限制设置值小于 Ilimit 和 Vin (max)的乘积、则器件仅在功率限制条件下启动、不会进入功率限制。 然后、可以根据以下公式计算导通时间。

    如果功率限制设置值大于 Ilimit 和 Vin (max)的乘积、则器件将以功率限制启动、然后转换到电流限制。 启动波形如下所示。

    在这种情况下、导通时间取决于电流限制和功率限制值(因为器件可以从功率限制开始、然后转换到电流限制)、并且根据功率限制的启动时间推导出了以下公式。

    请忽略数据表中公式中的最后一项。 这是一个错误。 上述公式正确。 如需更多了解、请参阅以下文档的第2.2.1节。

    http://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf

    此外、我已解锁设计计算器、以便您可以访问设计计算器工作表中的所有页面。 您可以在此处找到附件:

    e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS24710_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_E.xlsx

    根据设计计算器计算得出的开通时间和上面的公式应该接近。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢。  我创建了一个模型、并将结果与电子表格计算器和方程式进行了比较。  它们似乎都是匹配的。  感谢你的帮助。 我还有其他几个关于这一部分的问题,但将在一个新的主题下提出。

    家伙。。