我很难将准时公式与数据表和 Excel 计算器中的示例相关联。 这些值似乎没有累加。 当我使用示例中的值时、我得到34usec+2310usec-470usec=1.877msec。 数据表显示为0.614ms。 如果我使用 Excel 电子表格工具、计算结果显示为1.1ms。 您能不能为我澄清准时的公式是否正确。 数据表中是否存在错误以及计算器中是否存在其他错误? 电子表格计算器中的公式将公式显示为"=Start_Up!L2"、但我看不到任何名为"Start_up"的电子表格。
我还想知道吨数公式中的第一个和第三个词代表什么。 我发现、第二个术语表示在输入功率恒定的情况下、输出斜升至12V 所需的时间。