This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:为什么不使用磁珠连接 V33A 和 V33D?

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784147/ucd3138064-why-do-not-use-bead-to-connect-between-v33a-and-v33d

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

为什么不使用磁珠连接 V33A 和 V33D?

有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    另一个问题。
    V33A 和 V33D 之间连接的电阻器的功能是什么?
    为什么1欧姆是最佳选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V33A 和 V33D 之间的电阻器与电容器一起用作低通滤波器、以进一步清理 V33A 上的电压。

    磁珠可能会导致不稳定、因此不应使用。
    过小的电阻器在滤波中不会足够有效。
    电阻过大可能会因电流过大而导致 V33A 压降过大、并导致过早复位。

    介于1欧姆至3欧姆之间的电阻器值正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak Bolurian

    为什么磁珠会导致不稳定?

    查看一些白皮书、其中包括 TI C2000和 Microchip、建议使用磁珠。

    UCD3138为何与其他器件不同? 如何证明更好地使用电阻器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个器件/芯片中的内部电路不同、 因此 需要不同的外部组件来支持正确的功能。

    这与 不同汽车对不同类型发动机机油或燃油的需求非常相似。

    UCD3138指南中提到的电阻器与 UCD3138的正确功能相匹配。

    如果以上问题已得到解答、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、