This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:仅适用于1个 USB 端口的 TPS2561A-Q1接线

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A-Q1, TPS2513A-Q1, TPS2513, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831292/tps2513a-q1-wiring-with-tps2561a-q1-for-only-1-usb-port

器件型号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2561A-Q1TPS2513TPS2561

我使用 TPS2513A-Q1和 TPS2561A-Q1为仅充电 USB 端口提供输入。 我最近更改了设计、只需连接一个 USB 端口。 但是、我已经购买了 TPS2513A-Q1和 TPS2561A-Q1、这两个器件都用于为两个 USB 端口布线。 如何对这两个芯片进行布线、以便仅为单个 USB 端口提供输入和获取输出? 我的计划是为第一个 USB 端口正确连接输入和输出引脚、只需使第二个 USB 端口的引脚悬空。 我是否会使用这种方法获得第一个也是唯一一个 USB 端口的正确功能? 如果没有、我应该如何连接这些芯片、以便从单个 USB 端口获得正确的功能? 这些芯片只能获得一个 USB 端口的正常功能、这两个端口都可以与两个 USB 端口一起使用吗? 只需重申一下、我尝试将单个 USB 端口连接到一组用于两个 USB 端口的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想您希望使用 tps2513和 tps2561来配置仅充电 USB 端口。  

    如果这样,您可以让另一个引脚悬空,浮动引脚将不会影响您设计的充电端口。